This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9244:UCD9244的 Vout 问题始终如一

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD9244, UCD74120, UCD9090

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719938/ucd9244-consistent-problem-with-vout-with-ucd9244

器件型号:UCD9244
主题中讨论的其他器件: UCD74120UCD9090

我们基于 UCD9244构建了6块电路板。

一个板不会出现。 它从 DPW 引脚输出最小占空比。

似乎不存在故障信号。 不存在过流情况。

不知道要找什么了。

已更换控制器一次。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    我们将于周一返回给您。

    此致、
    Weidong
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将要查找它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DPWM 引脚与其相关开关节点之间的脉宽是否大致相等(驱动器之前和之后)、即驱动器是否截断了脉冲?

    您能否转发电源系统原理图和 UCD9244的配置文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将就此向您回复
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7367.K2EVM_2D00_HK_5F00_SCH_5F00_A104_5F00_Rev4_5F00_0-Page-40.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我发送了评估。 模块-我们几乎是相同的。 我们有5个工作板、第6个板将不会出现。 已更换 UDC9244两次。
    驱动器未截断脉冲。 DPWM1A 脉冲的宽度为40-50纳秒、周期约为1.3微秒。 DPWM2A 脉冲的宽度为30纳秒。 CS1A 信号为.5V。 CS2A 信号为0.5V、具有少量纹波。 我在 CS1A 上看不到任何纹波。 我正在查看滤波器(R146和 R201的右侧)。 我检查了两面。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DPWM3A 和4A 信号为0。 1和22的读数为0.5伏-非常低。 3和4故障是否会阻止1和2出现? -参见原理图。 我正在向您发送配置。 文件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将附加配置文件。 我必须添加.txt 扩展名才能让您的 site.e2e.ti.com/.../DSP_2D00_1607_5F00_Rev2_5F00_12V_5F00_20180705.tifsp.txt 读取它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我怀疑 电路板 上同时安装了 R807和 R808、有问题、您能否确认?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R808是 DNI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PWM 输出的宽度是工作板宽度的1/3。

    它永远不会试图扩大范围。

    为什么它会保持最小脉冲宽度????

    我没有看到任何故障信号?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    现在、我看到两个 UCD74120作为一个单轨并联驱动、而 R808未组装、两个功率级的故障标志将进行 OR 运算、而 DPWM-1A 驱动两个功率级的 PWM 输入。 因此、您的配置文件使用虚拟轨道2进行设置、以便为连接到 DPWM-3A 和-4A 的轨道保持正确对齐。

    那么、当您发现 DPWM-2A 脉冲大约30ns 时、您是指虚拟电源轨 DPWM-2A 输出还是从 DPWM-1A 跳线以驱动第二个功率级 Farm0_PWM-2A 的信号?

    如果您不使用电源轨#2、我将通过将电源轨#2的 On/Off_config 命令设置为 OPERAT_ONLY 来禁用它、控制器将在 OPERATION 命令设置为 OFF 时加电、并且不会定义任何其他电源轨来使用 OPERATION 命令。

    只需确认一下、当控制引脚启用电源轨时、短脉冲开始、并使用短脉冲无限期地持续、因为电源轨通常以20ns 脉冲开始、但应在几 ms 时间内从该脉冲开始斜升(RISE_TIME 设置为5ms)。 并且没有报告故障情况。

    您是否尝试移除 UCD74120功率级以查看 PWM 脉冲宽度是否增大?
    鉴于您有5个工作板、我认为我们很可能会消除 UCD9244的电路板设计和配置文件。
    在替换 UCD9244之后、不是这样。
    您已确认 DPWM-1A 和 DPWM-2A 输出未通过电阻器 R808连接在一起。
    除了 UCD74120之外、还有什么其他的东西、其中一个是否可能安装不正确、是否会导致问题?

    另一种可能性是、电源轨#1的反馈引脚不会由 CVDD 上的更高电压反向驱动? UCD9090控制的电源序列顺序不正确。

    我刚才注意到的另一点是、OC_FAULT_LIMIT 设置为0A、我从未尝试过这种情况。
    我知道、如果 FAST_OC_FAULT_LIMIT 设置为0A、则禁用该功能、但我不确定这是否也适用于常规 OC _FAULT_LIMIT、因为它们是以不同的方式处理的。 但它会在您的所有板上以这种方式进行设置、因此、如果您有5个工作板、则可能不会这样做。

    其他需要注意的是、在启用电源轨之前、DPWM-1A 应处于高阻态、功率级中的电阻分压器将 DPWM-1A 引脚上的电压保持在~1.65V。 分压器是 BP3 (3.3V)和 GND 之间的两个50K 欧姆电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    仍然不会出现。 我尝试从第二个 UCD74120输出中移除 FARM0_PWM_1A 和 FARM0_PWM-2A 之间的0欧姆电阻器和电感器–但随后我获得故障信号。

    PWM 信号在 PWM 芯片(FARM0_PWM_1A 和 USD74120稳压器 SW 输出)上受到监控。

    但是、如果信号很小、PWM 芯片为什么具有低占空比?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们已经更换了 UCD9244两次、UCD74120之一两次(其中一个具有来自其 IMON 的 FAM0_FF_1A 信号。

    我们根本不会得到任何故障信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在、我可以给出我在该板上进行的以下测量。

    DPWM1A 输出为0至4V。 60秒、13、300秒关闭。

    UCD74120的 SW 输出为0至14V、开启50-60纳秒、关闭1300纳秒。

    滤波输出(在电感器之后等)为.500mV (应为1.0V)。 UCD74120器件的电源解决方案。

    EAp1 = 500mV、Ean1 = 0V。

    EAP2 = 500mV、EAN2 = 0。

    温度1 =温度2 = 0.9V

    Temp3 = Temp4 =.7V

    电源正常= 0V。 但我不知道这真正意味着什么,除了错误。

    UCD74120 1号 ILIM = 1.2V、RDLY = 0.74V、CSP=CSN = 0.54V

    UCD74120数字2 ILIM = 1.2V、RDLY = 0.6V  不确定差异的含义。   CSP=CSn =.54V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我昨天已经介绍了您的最新调查结果、并尝试提供解释。

    输出看起来恰好是所需值的一半这一事实有点可疑。

     当电源轨导通时、GUI 监视器(READ_VOUT)中报告的电压是否返回0.500V 或1.000V?

    如果使用同一文件加载所有器件、则唯一可能导致此情况的配置项会影响所有电路板。

    有一些配置设置 可能会导致这种情况 、但  提供的配置文件未指示这些设置:  

    1) 1)鉴于反馈上没有电阻分压器、如果 VOUT_SCALE_LOOP/_MONITOR 配置值设置为2.000、则应将其设置为1.000 (虽然我从未尝试过、但这在 GUI 中可能出现、因为这表明 PS 输出和 EA 引脚之间存在增益) 、则输出将在0.500V 下运行、GUI 将报告0.500V (未由提供的配置文件指示)。

    2) 2)  如果有一个电阻值相等的反馈电阻分压器、并且 VOUT_SCALE_LOOP/_MONITOR 配置值已正确设置为 0.500 、但下电阻器缺失或未建立连接(未由提供的配置文件指示)。

    3) 3)如果有一个电阻值相等的反馈电阻分压器、并且 VOUT_SCALE_LOOP/_MONITOR 配置值被错误地设置为 1.000 (这将与 提供的配置文件一同使用)。  但这需要该板与其他板不同、并且与提供的原理图不匹配。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还可以在其中一个正常电路板和电路板上使用的文件之间执行配置文件比较、以解决此问题。

    它在 WIN7中称为项目文件比较工具,在开始菜单下称为 Texas Instruments --> Fusion Digital Power Designer -->工具-->项目文件比较工具。  如果您有 Win10 (至少在我的计算机上)、那么 Microsoft 会在"开始"最高级别下的任何文件夹下合并文件结构(欢迎使用)、这样现在使用 Texas Instruments 文件夹的所有内容和任何内容都将直接在其下方跳转、 这就是 Texas Instruments --> Project File Compare Tool

    您可以"添加项目文件"以加载问题电路板上使用的文件、然后通过 USB-TO-GPIO 适配器连接到实时工作电路板、然后单击"添加连接的器件" (离线或在线)"、因为我现在没有连接板、所以这里没有突出显示。  单击"仅显示差异"框将为您提供两种配置之间的任何差异(如果显示整个列表、将突出显示差异、而不显示常见项目)。  "状态"部分中的任何内容都不相关、因为其中许多内容可能会有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们正在进行这方面的工作。 将会通知您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Howard、

    不确定问题是否已解决。
    如果您需要进一步的支持、请提交帖子。

    谢谢