主题中讨论的其他器件: UCD74120、 UCD9090
我们基于 UCD9244构建了6块电路板。
一个板不会出现。 它从 DPW 引脚输出最小占空比。
似乎不存在故障信号。 不存在过流情况。
不知道要找什么了。
已更换控制器一次。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
e2e.ti.com/.../7367.K2EVM_2D00_HK_5F00_SCH_5F00_A104_5F00_Rev4_5F00_0-Page-40.pdf
现在、我可以给出我在该板上进行的以下测量。
DPWM1A 输出为0至4V。 60秒、13、300秒关闭。
UCD74120的 SW 输出为0至14V、开启50-60纳秒、关闭1300纳秒。
滤波输出(在电感器之后等)为.500mV (应为1.0V)。 UCD74120器件的电源解决方案。
EAp1 = 500mV、Ean1 = 0V。
EAP2 = 500mV、EAN2 = 0。
温度1 =温度2 = 0.9V
Temp3 = Temp4 =.7V
电源正常= 0V。 但我不知道这真正意味着什么,除了错误。
UCD74120 1号 ILIM = 1.2V、RDLY = 0.74V、CSP=CSN = 0.54V
UCD74120数字2 ILIM = 1.2V、RDLY = 0.6V 不确定差异的含义。 CSP=CSn =.54V
我昨天已经介绍了您的最新调查结果、并尝试提供解释。
输出看起来恰好是所需值的一半这一事实有点可疑。
当电源轨导通时、GUI 监视器(READ_VOUT)中报告的电压是否返回0.500V 或1.000V?
如果使用同一文件加载所有器件、则唯一可能导致此情况的配置项会影响所有电路板。
有一些配置设置 可能会导致这种情况 、但 提供的配置文件未指示这些设置:
1) 1)鉴于反馈上没有电阻分压器、如果 VOUT_SCALE_LOOP/_MONITOR 配置值设置为2.000、则应将其设置为1.000 (虽然我从未尝试过、但这在 GUI 中可能出现、因为这表明 PS 输出和 EA 引脚之间存在增益) 、则输出将在0.500V 下运行、GUI 将报告0.500V (未由提供的配置文件指示)。
2) 2) 如果有一个电阻值相等的反馈电阻分压器、并且 VOUT_SCALE_LOOP/_MONITOR 配置值已正确设置为 0.500 、但下电阻器缺失或未建立连接(未由提供的配置文件指示)。
3) 3)如果有一个电阻值相等的反馈电阻分压器、并且 VOUT_SCALE_LOOP/_MONITOR 配置值被错误地设置为 1.000 (这将与 提供的配置文件一同使用)。 但这需要该板与其他板不同、并且与提供的原理图不匹配。
您还可以在其中一个正常电路板和电路板上使用的文件之间执行配置文件比较、以解决此问题。
它在 WIN7中称为项目文件比较工具,在开始菜单下称为 Texas Instruments --> Fusion Digital Power Designer -->工具-->项目文件比较工具。 如果您有 Win10 (至少在我的计算机上)、那么 Microsoft 会在"开始"最高级别下的任何文件夹下合并文件结构(欢迎使用)、这样现在使用 Texas Instruments 文件夹的所有内容和任何内容都将直接在其下方跳转、 这就是 Texas Instruments --> Project File Compare Tool
您可以"添加项目文件"以加载问题电路板上使用的文件、然后通过 USB-TO-GPIO 适配器连接到实时工作电路板、然后单击"添加连接的器件" (离线或在线)"、因为我现在没有连接板、所以这里没有突出显示。 单击"仅显示差异"框将为您提供两种配置之间的任何差异(如果显示整个列表、将突出显示差异、而不显示常见项目)。 "状态"部分中的任何内容都不相关、因为其中许多内容可能会有所不同。