Other Parts Discussed in Thread: UCC28911, PMP10467
主题中讨论的其他器件:PMP10467、
大家好、团队、
我写信给您是因为我对反激式电源的运行有一些疑问。 该设计主要基于使用 UCC28911的 PMP10467、也就是说、参数为:
输入电压(最小值)(V) 85.
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 5.
输出电流(最大值)(A) 1.4.
输出功率(W) 7.
隔离式/非隔离式
输入类型 交流
拓扑 反激式 DCM
修改:
- 输入电容被分成两个单独的电容器(15uF/400V)
- 输出电容整合在单个1500uF/10V 铝聚合物电容器中。
IC、初级缓冲器和次级整流器的反馈和偏置保持不变。
问题在于、空载(5V 标称值)时的输出电压约为6V@220VAC 和7.5V@85VAC、并且具有明显的低频纹波(请参阅所附图像)。
输出电压@85VAC/50Hz
输出电压@220VAC / 50Hz
您知道这种行为的原因是什么吗? 在如何继续或衡量什么方面有任何建议或建议?
提前感谢。
此致、