This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC5954:TLC5954 &放大器;串联的 TLC59281

Guru**** 2943390 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59281, TLC5954

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724031/tlc5954-tlc5954-tlc59281-in-series

器件型号:TLC5954
主题中讨论的其他器件:TLC59281

您好!

我可以串联使用 TLC5954 (1NO)和 TLC59281 (3 NO)吗?

卡纳瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kanava、

    没问题。

    如果问题得到解决、请帮助单击"解决"。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kenneth、

    感谢您的回答。

    我希望通过串联使用这些器 件(TLC5954 + TLC59281)来驱动45个双色 LED、并且我希望两个器件都具有通用的灌电流设置。

    它是否可行? TLC59281需要外部电阻器来配置灌电流、因此 TLC5954需要串行接口来配置灌电流。

    例如:

    恒定灌电流- 10.7mA

    A. TLC59281 -> IREF 引脚上的4.7K

    B. TLC5954

    MC 值: outtr->0x5、OUTG->0x5、OUTB->0x5

    BC 值:OUTR->0x4B、OUTG->0x4B、OUTB->0x6f

    谢谢
    卡纳瓦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有更新吗?

    卡纳瓦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Kannava、

    很抱歉、您在另一个线程中询问延迟。

    已回答此问题、请单击"重新喜爱"以获得帮助。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth