请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TLC5954 主题中讨论的其他器件:TLC59281、
您好!
我可以串联使用 TLC5954 (1NO)和 TLC59281 (3 NO)吗?
卡纳瓦
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Kenneth、
感谢您的回答。
我希望通过串联使用这些器 件(TLC5954 + TLC59281)来驱动45个双色 LED、并且我希望两个器件都具有通用的灌电流设置。
它是否可行? TLC59281需要外部电阻器来配置灌电流、因此 TLC5954需要串行接口来配置灌电流。
例如:
恒定灌电流- 10.7mA
A. TLC59281 -> IREF 引脚上的4.7K
B. TLC5954
MC 值: outtr->0x5、OUTG->0x5、OUTB->0x5
BC 值:OUTR->0x4B、OUTG->0x4B、OUTB->0x6f