This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:UCC28740可闻噪声问题

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722242/ucc28740-ucc28740-audible-noise-issue

器件型号:UCC28740

降级器、

我的客户在 UCC28740调试期间发现了噪声问题、我们已确定噪声来自变压器、可闻噪声在 CV 18~24Vout 条件下相当大(噪声不会出现在 CC 模式下)。 如果我们可以修改任何内容、请提供帮助评论。 还随附了原理图供您参考。

测试条件:

输入:220V 输出:18-36V/1.75A

e2e.ti.com/.../28740-Schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、

    为了便于初始参考、您在设计功率级时是否使用了为 UCC28740控制器提供的 Excel 计算器工具? 如果不是以下链接:
    www.ti.com/.../sluc487
    请向我提供变压器匝数比和应用的整个规格、以查看其原理图。

    此致、
    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1,规格:输入:AC 85-264V,输出:36V/1.75A;CC 和 CV

    2,变压器匝数比低于

    e2e.ti.com/.../1263_2300_CC_2D00_60WBH_2D00_1750_2800_36V_2900_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Leo 您好、

    请告诉我、该文档中的匝数比是什么、难以理解。

    区域
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、区域、

    感谢您的问题、此问题已得到解决。