请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28740 降级器、
我的客户在 UCC28740调试期间发现了噪声问题、我们已确定噪声来自变压器、可闻噪声在 CV 18~24Vout 条件下相当大(噪声不会出现在 CC 模式下)。 如果我们可以修改任何内容、请提供帮助评论。 还随附了原理图供您参考。
测试条件:
输入:220V 输出:18-36V/1.75A
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1,规格:输入:AC 85-264V,输出:36V/1.75A;CC 和 CV
2,变压器匝数比低于
e2e.ti.com/.../1263_2300_CC_2D00_60WBH_2D00_1750_2800_36V_2900_.pdf