This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC2895:当两个 UCC3895用于直流/直流转换器时、如何连接 SYNC 引脚

Guru**** 2496895 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC2895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722879/tina-spice-ucc2895-how-to-connect-sync-pin-when-two-ucc3895-is-used-for-dc-dc-converter

器件型号:UCC2895
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

 你好吗?

我是 James、今天我对 Ucc2895有一个很好的问题

我想并联两个 UCC2895电路。

但我不知道如何处理 SYNC 引脚

请回答我的问题

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James

    UCC2895上的 SYNC 引脚是双向的。 当作为输出运行时、内部时钟频率将出现在这个引脚上。 当作为输入运行时、内部时钟将与 SYNC 引脚上的频率同步。 这个同步功能只能增加振荡器频率。

    您应该将两个同步引脚直接连接在一起。 这两个控制器将同步到两个器件自由运行频率中的较高值。 两个控制器的自由运行频率可以设置为相同的值-组件之间的差异将意味着其中一个器件的运行速度比另一个器件快。 然后、两个器件中较慢的器件将同步至较快的器件。

    务必检查启动和停止行为是否正常-即施加和移除 VDD 时。

    此致

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的正确答案
    我将两个 SYNC 引脚直接连接在一起、两个 PSFB 驱动器 UCC2895运行良好
    但我还有另一个问题、就像这样

    如果直接连接 SYNC 引脚,那么两个 PWM A 信号始终是相同的相位?
    根据实验、有时 PWM A 信号具有相同的相位、但有时不同
    我想知道即使 PWM 不是彼此同相的、并行操作是否可行。
    请再回答一个问题

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,卢候选人

    是的、可以进行并行操作、您可以将功率级的 Vout 输出连接在一起。 这些器件有时会同相同步、有时会异相同步-这是该器件的预期操作。

    我已离开办公室一段时间、无法访问电子邮件、因此这是延迟回复的原因。 如果您有任何疑问、请告诉我。

    此致
    Colin