请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2895 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
我是 James、今天我对 Ucc2895有一个很好的问题
我想并联两个 UCC2895电路。
但我不知道如何处理 SYNC 引脚
请回答我的问题
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好 James
UCC2895上的 SYNC 引脚是双向的。 当作为输出运行时、内部时钟频率将出现在这个引脚上。 当作为输入运行时、内部时钟将与 SYNC 引脚上的频率同步。 这个同步功能只能增加振荡器频率。
您应该将两个同步引脚直接连接在一起。 这两个控制器将同步到两个器件自由运行频率中的较高值。 两个控制器的自由运行频率可以设置为相同的值-组件之间的差异将意味着其中一个器件的运行速度比另一个器件快。 然后、两个器件中较慢的器件将同步至较快的器件。
务必检查启动和停止行为是否正常-即施加和移除 VDD 时。
此致
Colin