请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD9246 主题中讨论的其他器件: LMZM23601、 LP5907
使用降压转换器为 UCD9246的 V33A、V33D 和 V33DIO 供电是否存在任何问题? 我有一个在电路板上提供3.3V 电压的 LMZM23601、为了简单易用并提高效率、我想用它为 UCD9246供电。
这是否会有任何问题、或者我是否需要向 V33A 提供某种"安静"电压?
数据表中没有 FCX491并联稳压器的空间。
谢谢、Best、Steve