This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9246:使用开关提供3.3V 电压

Guru**** 2496815 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9246, LMZM23601, LP5907

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719240/ucd9246-using-a-switcher-to-provide-3-3v

器件型号:UCD9246
主题中讨论的其他器件: LMZM23601LP5907

使用降压转换器为 UCD9246的 V33A、V33D 和 V33DIO 供电是否存在任何问题?  我有一个在电路板上提供3.3V 电压的 LMZM23601、为了简单易用并提高效率、我想用它为 UCD9246供电。  

这是否会有任何问题、或者我是否需要向 V33A 提供某种"安静"电压?  

数据表中没有 FCX491并联稳压器的空间。

谢谢、Best、Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、

    我们的工程师熟悉此器件、但现在不可用。
    我会尽力回答您的问题。

    LMZM23601数据表上的波形显示输出纹波很小、因此我认为使用 LMZM23601为 V33A、V33D 和 V33DIO 供电是可以的。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经看到在 V33D 和 V33A 之间集成了一个1欧姆电阻器的应用、以降低可能存在的任何噪声。  通常、它们在每个电源轨上都放置了一个4.7uF 的电容器以及电阻器。  开关 输出将流向 V33D、然后通过1欧姆电阻通过两个电源轨上的去耦合传递到 V33A 电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无论如何、我可能会降低外部 LDO。  我还有一个5.3V 电源轨、与外部导通晶体管相比、LP5907非常小。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LP3996SD-3333是具有 PG 输出的双路 LDO -我可以将单个 LDO 运行到 V33A 和 V33D、并使用 PG 输出释放 UCD9246。 您对此想法有何看法? 我对 V33A 域的数字污染有点偏执。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在 UCD 上看到的任何问题通常都是电容不足、客户在3V3A 和3V3D 之间加入了铁氧体磁珠。 然后、客户的客户复制了他们的设计、可能不使用导致模拟电压轨振荡的相同磁珠。 这就是我开始推荐低值电阻作为替代器件的时候。 但是,我们有相当多的人将他们直接联系在一起,而我所知道的任何人都没有一个这样做的具体问题。
    我们还使用小型开关控制器为 UCD 提供了大量客户电源、没有任何问题。

    我从未见过或尝试过使用独特的 LDO 为每个电源轨供电。 我不知道尝试这样做是否是一个好主意、因为电源轨之间的时序可能会有问题(不是特别注意任何问题、而只是让我有点担心)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我放置了一个为3V3A、3V3D 供电的 LDO -该 LDO 由开关供电以减少一些损耗。 谢谢、Best、Steve