This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 全桥硬开关初级变压器节点电压波形异常-中间平台电压抖动

Guru**** 2496655 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD3138

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722430/full-bridge-hard-switching-primary-transformer-node-voltage-waveform-anomaly---intermediate-platform-voltage-jitter

主题中讨论的其他器件:UCD3138

大家好、我制作了一个200W 全桥硬开关电源原型、并测试了输入端变压器节点的电压波形、如下图所示:

 

理论上、此时的电压应为0V、0.5Vin、Vin 交替、实际波形有点异常、如下所示:

实际波形异常:
1.当主4个管完全关闭时,变压器节点电压波形理论上不是0.5Vin,实际上不是0.3Vin,并且随着负载的增加而变得更低;
2.变压器中间节点的电压波形不稳定。 如图所示、此时的电压波动、理论上它应该是稳定的。
对不起、为什么会这样呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zoujiangyilang、

    您能告诉我您将哪个 TI 控制器用于此应用吗?

    您对桥使用什么控制方案?

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    我对 UCD3138全桥硬开关开发板建模。
    www.ti.com.cn/.../sluua95.pdf
    纯电压控制。
    我测试了您的开发板。
    此时的电压稳定、振幅也约为0.3Vin、这不是理论上的0.5Vin。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仔细观察波形、可以发现变压器节点的波形。 当下管导通时、电压不是理论值0V、而是大约-1V。 当上管导通时、它不是理论 Vin、而是(Vin-1) V 我测试了您的开发板为0V 和 Vin。 这也很奇怪。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可以得出该波形整体下降1V 的原因。 这是一个示波器通道问题。 更改一个通道是正常的。 但是、变压器初级节点波形的中间平台部分仍然抖动且不稳定。 此问题仍然存在。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     驱动器器件和驱动器电路与您的参考板相同。 不同之处在于 MOS 管。 您正在使用 Fairchild。 我使用 Infineon。

    我更换了 MOS 管、使用了更小的输出电容。 大约400pF 的 MOSFET 发现平台电压较低、

    负载越高、平台电压越低、几乎达到0V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    PWM 脉冲宽度的占空比是否存在变化?

    这可能是波形的平均值。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上图显示了使用空载时主要四个 MOSS 的驱动波形。 其中1、2驱动下部管、3和4驱动上部管。 驱动时序正确、驱动波形稳定。

    上图显示了满载条件下主要四个 MOSS 的驱动波形。 其中1、2驱动下部管、3和4驱动上部管。 行驶时序正确、行驶波形不稳定。 我怀疑电源系统是自振荡的、导致驱动波形不稳定、这将影响变压器初级节点波形并导致不必要的损耗。

    上图显示了两个初级下行管和两个次级同步整流器的驱动波形、其中1、2驱动初级下行管、3、4驱动次级同步整流器。 驱动时序正确、但施加负载时驱动波形不稳定。

    我不知道我的猜测是否正确、是电源系统的自激励导致变压器初级节点波形不稳定、这也降低了电源的效率。 我认为我的下一步应该是调整系统的波特图、使其稳定。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我希望你在这段时间内取得了一些进展,因为两个星期以来没有关于这一职位的活动,我将关闭这一职位。

    如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的,谢谢。