下午好
多年来、我们一直在某些器件中使用 LM2736。 最近一批使用此 IC 的电路板在短暂运行后出现故障。
我们已确定稳压器将几乎全电源电压传递到输出(大约90%的电源)、从而传递到电路的其余部分。 检查数据表后、我们认为布局符合制造商的建议。
在测试发生故障的 IC 时、发现是 Vin 和 SW 之间 的电阻为~800R。 所有支撑组件均已拆除并测试、以确保正常运行。 电路消耗的电流预计不会超过30mA、通常为20mA
它似乎是一批有故障的组件。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
下午好
多年来、我们一直在某些器件中使用 LM2736。 最近一批使用此 IC 的电路板在短暂运行后出现故障。
我们已确定稳压器将几乎全电源电压传递到输出(大约90%的电源)、从而传递到电路的其余部分。 检查数据表后、我们认为布局符合制造商的建议。
在测试发生故障的 IC 时、发现是 Vin 和 SW 之间 的电阻为~800R。 所有支撑组件均已拆除并测试、以确保正常运行。 电路消耗的电流预计不会超过30mA、通常为20mA
它似乎是一批有故障的组件。
早上好、Anthony
感谢您的回复。
按照原状、在我开始 公司工作之前、我们一直在使用该设计。 一年多前、唯一增加的是输入中的铁氧体和电视。
通常、我们使用12-14V 输入电压、我们提供的一个产品是18V。 我预计电路输出电压为~5.6V。
关于退回组件、我们会将制造外包出去、我可能能够从他们那里获得样片、或者我们可以向您发送填充的 PCB 样片。 这一点是否有帮助。
再次感谢您的关注和帮助
此致
Barry
您好 Barry、
向输入端添加一些铁氧体可能与此相关。 通常、故障是由于 IC 上的过压应力导致的、并且向输入端添加一些电感可能会导致 IC 的 VIN 引脚上出现一些电压尖峰。 为了证明或证明这一点、最好采用 VIN 引脚电压的一些示波器波形、以确保没有任何异常情况。 我会尝试在输入端可能存在瞬变的任何情况下获取这些波形。
我想您可能已经尝试在您的帖子中添加图片、但图片没有显示。 可以再试一次吗?
下面是一个文档的链接、我希望该链接将帮助回答您在退回器件时遇到的任何问题。 我不会亲自处理任何退回的器件、除非它们已经回到 TI。 我想、我们希望您从一批可疑器件中向我们发送一些新器件、以及一些故障器件。
此致、
Anthony
早上好、Anthony
感谢您的观看、我很快就会阅读该文档。
我曾尝试向您发送一份我们正在使用的原理图副本、我认为它可能没有通过各种互联网滤波器。 我把它放在一个文字文档中、并尝试用这种方式将它发送给您。
昨天、我对 PCB 的电源进行了一些"范围检查"、以查看我是否在 PCB 之前从主电源获得了任何尖峰、因为我们将24V 电源调节到18V、 我在该主稳压器的输出端有一个很大的电容、 从0到 max 的上升时间约为20ms。 至少没有可检测的过冲、因此我现在将更仔细地查看 PCB 本身。
在我们的大多数器件中、我们通常使用由电池组供电的12-14V 电压。
再次感谢您的帮助
此致
Barry