This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2736:LM2736发生故障-通过~90电源

Guru**** 2496655 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2736

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723077/lm2736-lm2736-failing---passing-90-supply

器件型号:LM2736

下午好

多年来、我们一直在某些器件中使用 LM2736。  最近一批使用此 IC 的电路板在短暂运行后出现故障。

我们已确定稳压器将几乎全电源电压传递到输出(大约90%的电源)、从而传递到电路的其余部分。 检查数据表后、我们认为布局符合制造商的建议。

在测试发生故障的 IC 时、发现是 Vin 和 SW 之间 的电阻为~800R。 所有支撑组件均已拆除并测试、以确保正常运行。 电路消耗的电流预计不会超过30mA、通常为20mA

它似乎是一批有故障的组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry、

    我需要了解谁可以帮助您了解您发现故障的 IC 批次。 同时、我可以帮助仔细检查设计、看看是否有其他因素会导致这种情况。 您能否分享原理图、布局和输入电压范围?

    此致、
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry、

    您可以通过以下链接报告这些器件并将其退回进行分析。

    www.ti.com/.../customer-returns.html

    此致、
    Anthony
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Anthony

    感谢您的回复。

    按照原状、在我开始 公司工作之前、我们一直在使用该设计。 一年多前、唯一增加的是输入中的铁氧体和电视。

    通常、我们使用12-14V 输入电压、我们提供的一个产品是18V。 我预计电路输出电压为~5.6V。

    关于退回组件、我们会将制造外包出去、我可能能够从他们那里获得样片、或者我们可以向您发送填充的 PCB 样片。 这一点是否有帮助。

    再次感谢您的关注和帮助

    此致

    Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    向输入端添加一些铁氧体可能与此相关。 通常、故障是由于 IC 上的过压应力导致的、并且向输入端添加一些电感可能会导致 IC 的 VIN 引脚上出现一些电压尖峰。 为了证明或证明这一点、最好采用 VIN 引脚电压的一些示波器波形、以确保没有任何异常情况。 我会尝试在输入端可能存在瞬变的任何情况下获取这些波形。

    我想您可能已经尝试在您的帖子中添加图片、但图片没有显示。 可以再试一次吗?

    下面是一个文档的链接、我希望该链接将帮助回答您在退回器件时遇到的任何问题。 我不会亲自处理任何退回的器件、除非它们已经回到 TI。 我想、我们希望您从一批可疑器件中向我们发送一些新器件、以及一些故障器件。

    此致、
    Anthony

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、Anthony

    感谢您的观看、我很快就会阅读该文档。

    我曾尝试向您发送一份我们正在使用的原理图副本、我认为它可能没有通过各种互联网滤波器。 我把它放在一个文字文档中、并尝试用这种方式将它发送给您。

    昨天、我对 PCB 的电源进行了一些"范围检查"、以查看我是否在 PCB 之前从主电源获得了任何尖峰、因为我们将24V 电源调节到18V、 我在该主稳压器的输出端有一个很大的电容、 从0到 max 的上升时间约为20ms。 至少没有可检测的过冲、因此我现在将更仔细地查看 PCB 本身。

    在我们的大多数器件中、我们通常使用由电池组供电的12-14V 电压。

    再次感谢您的帮助

    此致

    Barry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry、

    调试是如何实现的?

    我要将其标记为已解决、因为有一段时间没有任何活动。 如果您仍然需要有关此问题的帮助、请回复、该主题将自动重新打开。

    此致、
    Anthony