This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA 香料 μ C/UCC2897A:TINA 香料 μ C/UCC2897A:

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721854/tina-ucc2897a-tina-ucc2897a

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、我是 Andy。
我尝试通过 TINA 来仿真 UCC2897A。 (slum606)
原始电压输入值为36伏、变压器匝数比为6:1。
我想更改 Vin=65V、变压器匝数比为1:1、Vout=38。
我更改了值、但它不起作用。
我应该注意到什么?
谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    您能否在计算器工具中输入设计、网址为 www.ti.com/.../technicaldocuments

    您可以在仿真中使用计算器中的值。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我尝试了计算、但失败了。
    Vout 设置应更改 Vout 反馈的参数。
    问题似乎是次级侧的电路。
    计算没有给出建议。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    您能否发布计算工具和规格、我将对其进行介绍。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    误差是 SR 设计、是自励同步整流电路。
    它现在可以进行仿真、我用二极管代替 SR。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我仿真了电路、无法将输出电压升高到36V。
    请帮帮我。
    Andy

    e2e.ti.com/.../slum606--Andy-Test-point-Diode-200u.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    我尝试打开文件、但无法打开。 您能否通过电子邮件向文件 Tome 发送电子邮件:petermeaney@ti.com

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    我发现、在轻负载条件下、Vout 可提升至36V。
    我该怎么做? 占空比? 组件值?

    此致

    Andy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Andy:

    如果输出电压上升到高于设定点或正常调节值、则反馈电路应将 FB 引脚拉至低电平以减少控制器的占空比。

    请检查您的反馈电路是否正常工作、FB 上的电压在轻负载时被拉至0V。

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Andy:

    我将关闭此帖子、因为我们现在正在通过电子邮件进行通信。

    此致

    Peter