请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC2897A 主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、我是 Andy。
我尝试通过 TINA 来仿真 UCC2897A。 (slum606)
原始电压输入值为36伏、变压器匝数比为6:1。
我想更改 Vin=65V、变压器匝数比为1:1、Vout=38。
我更改了值、但它不起作用。
我应该注意到什么?
谢谢。