This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38083:具有斜坡补偿的 UCC38083的 OCP

Guru**** 2943030 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723964/ucc38083-ocp-for-ucc38083-with-slope-compensation

器件型号:UCC38083

 我很感兴趣的是使用 PWM IC UCC38083、并利用它来实现直流/直流全桥转换器。

遗憾的是  、在输出短路测试中、MOSFET 的脉冲电流非常大、  

因为我 必须 选择较小 的电流感应电阻器值 和  R_ISET 值 、以实现 足够的斜率补偿(最大占空比 为 40~43%)、从而实现稳定运行。
但它会导致峰值电流保护 不足。 我 确实很难在 稳定 的稳态运行和安全 的瞬态 运行之间进行权衡、但  我做得不好。   
我是否可以提出 一些建议来满足这两个条件、或者使用智能方法来提供 不足且快速 的峰值电流保护、并提供 足够的斜率补偿。
感谢您的患者回复。
 
此致、
比利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Billy、

    您是否使用了应用手册来计算电流感应电阻器值?

    www.ti.com/.../slua584a.pdf

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter

       是的、我使用了应用手册来计算电流感应电阻器值、但 PWM 不够稳定。

    即使如此、当占空比接近40~43%时、我也必须使补偿斜率接近输出电感器电流的100%下降斜率、正如在电流感应输入端出现的那样。

    然而、当   瞬态状态时、足够的斜率补偿会导致 MOSFET 的最大峰值电流为高电平。

    此致、

    比利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Billy、

    您不需要100%的斜率补偿、我认为一旦您超过50%或下降斜率、您应该是可以的。

    您能否向我发送计算结果、包括输出 L vale、Vout 等?

    如果您以40%至43%的占空比运行控制器开环并将 CTRL 引脚保持在直流电压、该设计是否仍会振荡?

    此致

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Billy、

    由于在这篇文章上没有活动两周,我将关闭这篇文章。

    如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter