请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC38083 我很感兴趣的是使用 PWM IC UCC38083、并利用它来实现直流/直流全桥转换器。
遗憾的是 、在输出短路测试中、MOSFET 的脉冲电流非常大、
因为我 必须 选择较小 的电流感应电阻器值 和 R_ISET 值 、以实现 足够的斜率补偿(最大占空比 为 40~43%)、从而实现稳定运行。
但它会导致峰值电流保护 不足。 我 确实很难在 稳定 的稳态运行和安全 的瞬态 运行之间进行权衡、但 我做得不好。
我是否可以提出 一些建议来满足这两个条件、或者使用智能方法来提供 不足且快速 的峰值电流保护、并提供 足够的斜率补偿。
感谢您的患者回复。
此致、
比利