您好!
EV2400 EVM 接口板内的 MSP430微控制器因向外露端口5连接器上的一个引脚意外短路+15V 电源而烧坏。
EV2400上的 MCU P/N 为 MSP430F5529IPN。 DigiKey 仅需7美元、而购买新 EV2400则需要200美元。
我们是否有可能购买 MSP430F5529IPN 并将其焊接到电路板上、然后刷写其固件?
是否需要引导加载程序?是否提供引导加载程序?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
EV2400 EVM 接口板内的 MSP430微控制器因向外露端口5连接器上的一个引脚意外短路+15V 电源而烧坏。
EV2400上的 MCU P/N 为 MSP430F5529IPN。 DigiKey 仅需7美元、而购买新 EV2400则需要200美元。
我们是否有可能购买 MSP430F5529IPN 并将其焊接到电路板上、然后刷写其固件?
是否需要引导加载程序?是否提供引导加载程序?
纠正一个问题。 您无法直接在 TI.com 上利用 EV2400 FW 更新程序、因为新 MCU 中没有 FW。
请参阅本文档 www.ti.com/.../slaa452c.pdf 的第5节
下载(MSP430USBDEVPACK)和闪存原固件。 然后、您可以使用 FW 更新程序刷写最新的更新程序
你好、Skate。
是的、我将讨论 EV2400 PCB。 只需在 EV2400板上焊接一个新的 MSP430即可。
使用用于将 EV2400与 PC 连接的相同 USB 电缆。
通过此链接 www.ti.com/.../swlicexportcontrol.tsp 下载适用于 MSP430的 USB 调试器软件
然后、您应该会看到与文档第5节中所示类似的屏幕。 您可以下载由 Ake 发送的.txt 文件、并使用它在新的 MSP430芯片中刷写 EV2400固件。
但愿这对您有所帮助。
添加更好的刷写 MSP430方法。
您可以利用-s 选项来利用 EV2400更新程序。 请参阅附件 bat 文件。