This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EV2400 IC - MSP430已烧坏-如何更换?

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, MSP430USBDEVPACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716008/ev2400-ic---msp430-burnt---how-to-replace-it

主题中讨论的其他器件:EV2400MSP430USBDEVPACKMSP-FET430UIF

您好!

EV2400 EVM 接口板内的 MSP430微控制器因向外露端口5连接器上的一个引脚意外短路+15V 电源而烧坏。

EV2400上的 MCU P/N 为 MSP430F5529IPN。 DigiKey 仅需7美元、而购买新 EV2400则需要200美元。

我们是否有可能购买 MSP430F5529IPN 并将其焊接到电路板上、然后刷写其固件?

是否需要引导加载程序?是否提供引导加载程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。 您可以找到一个新的固 件替换器、并通过不带任何引导加载程序的 EV2400固件更新程序刷写固件。

    我以前也做过同样的事情。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    纠正一个问题。 您无法直接在 TI.com 上利用 EV2400 FW 更新程序、因为新 MCU 中没有 FW。

    请参阅本文档 www.ti.com/.../slaa452c.pdf 的第5节
    下载(MSP430USBDEVPACK)和闪存原固件。 然后、您可以使用 FW 更新程序刷写最新的更新程序

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../EV2400FW_5F00_0013.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ake Yu:

    您提到的步骤非常适合我们、我们让 EV2400重新启动并运行。

    谢谢!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rushi、您能向我介绍一下您的体验吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Skate、您好!

    我们通过将其中一个引脚与高压线路短接来烧坏微控制器。 我们购买了新的 MSP430芯片并将其焊接在 PCB 上。  

    我们遵循了 Ake 提到的步骤-转至该文档的第5节、其中介绍了如何在具有 USB 接口的 MSP430中安装新固件、因为它已经有内置的引导加载程序。

    请告诉我您是否卡在任何一步。

    此致、

    鲁什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rushi、感谢您的帮助!
    PCB 上的 PCB 是 EV2400的 PCB? 我已将新 MSP430焊接到 EV2400 PCB 上。
    您需要哪些工具来安装固件? 我有一个 MSP-FET430UIF。
    您是否需要 USB 电缆来安装固件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Skate。

    是的、我将讨论 EV2400 PCB。 只需在 EV2400板上焊接一个新的 MSP430即可。  

    使用用于将 EV2400与 PC 连接的相同 USB 电缆。  

    通过此链接 www.ti.com/.../swlicexportcontrol.tsp 下载适用于 MSP430的 USB 调试器软件

    然后、您应该会看到与文档第5节中所示类似的屏幕。 您可以下载由 Ake 发送的.txt 文件、并使用它在新的 MSP430芯片中刷写 EV2400固件。

    但愿这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助!
    我让 EV2400再次启动并运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    添加更好的刷写 MSP430方法。

    您可以利用-s 选项来利用 EV2400更新程序。 请参阅附件 bat 文件。

    e2e.ti.com/.../Program.zip