This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/TPS2491:TPS2491

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2491

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723377/webench-tools-tps2491-tps2491

器件型号:TPS2491

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我喜欢 TPS2491功率限制功能、因为有时电流限制不够保护。

我想在1275D/E 浪涌保护中使用 TPS2491。

1275标准要求在28V 附近适应+/-7V、频率为50Hz-200kHz

我的问题是:TPS2491是否也知道处理这个"AC"信号。 因为数据表假定所有电压都是直流电。

TPS2491欠压输入下具有高纹波的响应/行为是什么?

谢谢

Amos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amos、

    感谢您的支持!
    让我来检查 TPS2491器件是否适合此类应用、然后返回给您。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amos、

    您能不能在考虑此问题的情况下分享终端设备的详细信息。

    当施加频率为50Hz-200kHz 的28V 上的+/-7V 峰值电压时、该器件可能会进入电流限制并导致系统关断。 我建议在此应用中使用断路器。 我建议使用 TPS2477x 器件。 它具有独立的电流限制和快速电路跳闸功能(两者均可编程)、可在高输入电压纹波情况下自由允许瞬变。
    请订购 EVM 并尝试。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amos、

    您是否有机会了解推荐的器件 TPS2477x?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我需要一个能够承受 mil-std-1275D 的器件。 您建议的器件限制为20Vdc
    没关系、我放弃了寻找更好的解决方案。
    此致
    Amos
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amos、

    我忽略了电压范围、很抱歉...从现有的产品系列来看、TPS249x 系列器件是最接近规格的器件、但唯一的问题是在高输入电压纹波期间功率耗散过大。 这可能会导致器件电流限制、然后导致系统关断。 也就是说、该事件取决于外部 FET、Vin 纹波和环境条件。
    您是否与任何 TI 销售团队联系? 以获取用于测试的 EVM。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,先生

    感谢您的帮助。

    我不得不承认,我31年前毕业了,我忘记了很多理论,因为我没有使用它。 但我是固执的,试图学习和记住。

    您能不能解释一下、VIN 纹波为何会导致功耗过高。

    我要提到的是、我的负载不是电阻性的、它是一个消耗恒定功率的有源负载、因此、如果 Vin 处于峰值(由于纹波)、那么有源负载将消耗更少的电流、因为它是一个直流/直流负载。

    因此、由于纹波导致 Vin 峰值会导致功耗过大的原因:Vin 将更高、但电流将更低。 FET 假设在 Rdson 较低的情况下导通、Vout 假设跟踪 Vin、FET 栅极电压假设跟踪 Vout 和 Vin + 14至16V

    我的问题还在于 FET 栅极的电荷泵是否能够跟踪输入电压和输出电压(因为 FET 导通时的 Rdson 非常低)。 因为在50Hz 至200kHz 的频率范围内、mil-std-1275d 将 Vin 指定为28V、具有+/-7V 纹波。 在 tps2491中未给出频率规格。

    此致

    Amos

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Amos、

    是的、FET 应该在低 Rdson 时导通、而 Vout 应该跟踪 Vin。 我知道直流/直流转换器是恒定功率负载、但我唯一的疑问是标准直流/直流转换器是否能够良好跟踪200kHz 的输入电压纹波。 跟踪中的任何滞后都会在 TPS2491的外部 FET 上(完全导通)产生电势差、从而将器件推入过流状态。
    我有道理吗?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rakesh 您好、

    感谢您的帮助。

    您说得对、您所描述的是 FET 功率耗散的原因之一、也可能是主要原因。

    直流/直流在输入电容器中尝试保持电压稳定。 这意味着 FET 的源极和漏极之间将产生称为 VDS 的电势差。

    VDS x I 是 FET 上的功率耗散。

    我得出的结论是 、监控 FET 热量并对其进行保护的唯一方法(以及安全方法)是使用安装在 FET 散热焊盘上的热敏电阻。 TPS2491等任何其他解决方案都不是很好。

    谢谢

    此致

    Amos