工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我喜欢 TPS2491功率限制功能、因为有时电流限制不够保护。
我想在1275D/E 浪涌保护中使用 TPS2491。
1275标准要求在28V 附近适应+/-7V、频率为50Hz-200kHz
我的问题是:TPS2491是否也知道处理这个"AC"信号。 因为数据表假定所有电压都是直流电。
TPS2491欠压输入下具有高纹波的响应/行为是什么?
谢谢
Amos
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
我喜欢 TPS2491功率限制功能、因为有时电流限制不够保护。
我想在1275D/E 浪涌保护中使用 TPS2491。
1275标准要求在28V 附近适应+/-7V、频率为50Hz-200kHz
我的问题是:TPS2491是否也知道处理这个"AC"信号。 因为数据表假定所有电压都是直流电。
TPS2491欠压输入下具有高纹波的响应/行为是什么?
谢谢
Amos
你好,先生
感谢您的帮助。
我不得不承认,我31年前毕业了,我忘记了很多理论,因为我没有使用它。 但我是固执的,试图学习和记住。
您能不能解释一下、VIN 纹波为何会导致功耗过高。
我要提到的是、我的负载不是电阻性的、它是一个消耗恒定功率的有源负载、因此、如果 Vin 处于峰值(由于纹波)、那么有源负载将消耗更少的电流、因为它是一个直流/直流负载。
因此、由于纹波导致 Vin 峰值会导致功耗过大的原因:Vin 将更高、但电流将更低。 FET 假设在 Rdson 较低的情况下导通、Vout 假设跟踪 Vin、FET 栅极电压假设跟踪 Vout 和 Vin + 14至16V
我的问题还在于 FET 栅极的电荷泵是否能够跟踪输入电压和输出电压(因为 FET 导通时的 Rdson 非常低)。 因为在50Hz 至200kHz 的频率范围内、mil-std-1275d 将 Vin 指定为28V、具有+/-7V 纹波。 在 tps2491中未给出频率规格。
此致
Amos
Rakesh 您好、
感谢您的帮助。
您说得对、您所描述的是 FET 功率耗散的原因之一、也可能是主要原因。
直流/直流在输入电容器中尝试保持电压稳定。 这意味着 FET 的源极和漏极之间将产生称为 VDS 的电势差。
VDS x I 是 FET 上的功率耗散。
我得出的结论是 、监控 FET 热量并对其进行保护的唯一方法(以及安全方法)是使用安装在 FET 散热焊盘上的热敏电阻。 TPS2491等任何其他解决方案都不是很好。
谢谢
此致
Amos