请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24032A 大家好、
我已展示了上面的以下原理图。
它在直流输入中支持4.35至16V 的电压范围。
我改变输入电压并保持电流消耗、从而使功耗随电压的增加而增加。 例如、对于5V、PCB 消耗 10mA、而对于10V 、消耗相同的10mA。
是否有人能澄清为什么会发生这种情况?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.