This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24032A:bq2403x 单芯片充电和系统电源路径管理 IC (bqTINY™︎)

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24032A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723066/bq24032a-bq2403x-single-chip-charge-and-system-power-path-management-ic-bqtiny

器件型号:BQ24032A

大家好、  
我已展示了上面的以下原理图。

它在直流输入中支持4.35至16V 的电压范围。

我改变输入电压并保持电流消耗、从而使功耗随电压的增加而增加。 例如、对于5V、PCB 消耗 10mA、而对于10V  、消耗相同的10mA。

是否有人能澄清为什么会发生这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabiano、
    您是否有任何其他东西连接到电路板上的 VAC_Charger?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有输入保护。 我认为保险丝应该在 TVS 之前...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fabiano、
    这是因为 BQ24032A 通过 LDO 为电池充电。 因此、即使电压发生变化、IN 上的电流也将保持不变。