您好!
我们收到了客户关于 LM3410的问题。
请帮帮我们。
[问题]
他们通过 EVM 评估了该 IC。 因此、他们有三个问题。 有关详细信息、请参阅随附的文件。
e2e.ti.com/.../LM3410EVM-Inductor-Current_5F00_Aug2118.pptx
电感器电流过冲发生在 DIM 信号的上升沿。 它似乎比增加输出电容器大。 因此、我假设浪涌电流会导致这种现象。 这是我的理解是否正确? 如果除减小输出电容器之外还有其他解决方案、请向我们提供解决方案。
2.当输入电压为4V 时,电感器电流达到电流限值,并出现较大的振铃。 是否有任何解决方案可提高稳定性?
3.您能否在以下情况下提供最佳 IC 的信息?
VIN=4~7.2V
Vf=11V 典型值
ILEed = 350mA
Dinimmg=模拟或 PWM
此致、
tateo