This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3410:电感器电流

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721193/lm3410-inductor-current

器件型号:LM3410

您好!

我们收到了客户关于 LM3410的问题。
请帮帮我们。

[问题]
他们通过 EVM 评估了该 IC。 因此、他们有三个问题。 有关详细信息、请参阅随附的文件。

e2e.ti.com/.../LM3410EVM-Inductor-Current_5F00_Aug2118.pptx

电感器电流过冲发生在 DIM 信号的上升沿。 它似乎比增加输出电容器大。 因此、我假设浪涌电流会导致这种现象。 这是我的理解是否正确? 如果除减小输出电容器之外还有其他解决方案、请向我们提供解决方案。

2.当输入电压为4V 时,电感器电流达到电流限值,并出现较大的振铃。 是否有任何解决方案可提高稳定性?

3.您能否在以下情况下提供最佳 IC 的信息?

  VIN=4~7.2V
  Vf=11V 典型值
  ILEed = 350mA
  Dinimmg=模拟或 PWM

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1) 这是在第一次开启还是在每次调光时进行?  您应该查看的是 LED 电流、而不是输出电流、即电感器电流。  升压转换器在首次上电时将会产生浪涌、如果电感器正因此提升电流、则可以在电感器上添加旁路二极管、以限制电感器在开启期间存储的能量。  如果增加输出电容器、LED 电流过冲将减小、请查看电感器电流和 LED 电流。

    2) 2) 10 μ H 的电感值和2.2 μ F 的输出电容值使谐振接近示波器图片上的可见值、尽管我无法清楚地读取它。  您可以尝试增大输出电容器(可能尝试与输入相同的值、22uF 或10uF)、因为共振频率相当高、因此可能会干扰内部补偿。

    3) 3) 这可能是最佳选择、因为它在低至4V 的输入电压下工作。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、感谢您的回复。 我将电感从10uH 更改为6.8uH。 然后、电感器电流的大振铃得到解决。 我假设这个问题与环路响应有关。

    我得到了电感器和 LED 电流的波形图。 无论输出电容器如何、LED 电流都是稳定的。 但随着输出电容器的增加、电感器电流过冲变得更大。 有关详细信息、请参阅随附的文件。 我假设流入输出电容器的浪涌电流会导致这种现象。 这是我的理解是否正确?

    e2e.ti.com/.../LM3410EVM-Inductor-and-LED-Current_5F00_Aug2318.pptx

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    DIM 上升沿的过冲增加是由于控制环路带宽 太低。   这种影响显然是控制环路中误差放大器的响应。  当您更改输出电容器时、您需要更改系统、因此、如果您想改善瞬态响应、则需要更改补偿电容器。

    -Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我没有听到你的反馈、因此我相信你可能已经解决了这个问题。
    该主题现在将关闭、但如果您回复、将重新打开。