您好!
´ve 使用 Quickstart 设计工具设计了一个降压转换器、其输入电压为45V 至63V、输出电压为36V、最大平均负载电流为6A。 我已经构建了该电路、但在没有负载的情况下、输出电压仅为8V、在负载为360欧姆时、波动在6V 和12V 左右。
您能看到我在原理图/电路板布局设计中犯的任何重大错误吗? (我已经在 R_UV1上添加了一个1uF 电容、在 R_UV2上添加了一个二极管、并将 MOSFET 更改为建议的 SI7850)无线(AW1-AW3)是否存在问题? 我使用简单的跳线将它们连接在一起。 电路板的背面为(P) GND。
提前感谢您、致以诚挚的问候
Patricke2e.ti.com/.../TSS_5F00_board_5F00_wPads_5F00_neu_5F00_28082018_5F00_2.pdfe2e.ti.com/.../TSS_5F00_board_5F00_wPads_5F00_neu_5F00_28082018_5F00_brd2.pdf