This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:BQ24210未对锂聚合物电池充电

Guru**** 2386030 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720885/bq24210-bq24210-not-charging-lipo-battery

器件型号:BQ24210

我基于 BQ24210 IC 构建了以下电路、以便通过 USB (~5VDC)或太阳能电池板为锂聚合物电池充电。 我首先尝试使电路在 VBUS (USB)= 5VDC 下工作、实际上在 VBUS 引脚上注入4.75VDC。

EN_SOLAR (EN 引脚)始终由 MCU 拉低。 当 USB 电缆和电池都连接 到电路板时、MCU 也会读取 VBUS_RDY、并保持在0V。 但是、CHG 始终保持高电平(D6关闭)、这意味着充电器不会为电池充电。 然后、我认为 R8 (R_VDPM)可能过低、因此我移除了电池跟踪模式的电阻器、但问题仍然存在。 电路似乎从未为电池充电。

提前感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记说我的电池标称电压是3.7V。

    再次感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    您是否看到任何电流流入电池? 检查 ISET 上的电压、它表示流向电池的电流。
    需要检查的另一点是 TS 上的电压应约为0.8V。
    PG 是否变为低电平?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bill、

    V_ISET 为3.6mV、V_TS 为0.594V。是否应调整电阻器的大小?

    电池和 USB 电源就位时、V_PG 为22mV。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的回答。
    V_TS 在0.594V 时、NTC 不应成为问题。
    3.6mV 时的 V_ISET 表示没有电流流入电池
    电压为22mV 时、V_PG 看起来正常、指示输入功率正常。

    /CHG 引脚可能很棘手、它将指示快速充电、但不会指示充电事件。

    您是否在通电时通过示波器查看了流入电池的电压和电流? 这可能表示模式单元正在进入。