请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24210 我基于 BQ24210 IC 构建了以下电路、以便通过 USB (~5VDC)或太阳能电池板为锂聚合物电池充电。 我首先尝试使电路在 VBUS (USB)= 5VDC 下工作、实际上在 VBUS 引脚上注入4.75VDC。
EN_SOLAR (EN 引脚)始终由 MCU 拉低。 当 USB 电缆和电池都连接 到电路板时、MCU 也会读取 VBUS_RDY、并保持在0V。 但是、CHG 始终保持高电平(D6关闭)、这意味着充电器不会为电池充电。 然后、我认为 R8 (R_VDPM)可能过低、因此我移除了电池跟踪模式的电阻器、但问题仍然存在。 电路似乎从未为电池充电。
提前感谢您的帮助。