主题中讨论的其他器件: LM5176
您好!
我们收到了客户关于 LM5175的问题。
请帮帮我们。
[问题]
-电流限制阈值和斜率补偿之间是否有任何关系? 在输入电压瞬态条件下、电流限制阈值发生偏移、并发生意外的断续模式。 这种现象取决于 Cslope 值。
我们可以通过电子邮件发送波形和原理图 如果您能向我们提供您的电子邮件地址、我们将不胜感激。
此致、
tateo
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们收到了客户关于 LM5175的问题。
请帮帮我们。
[问题]
-电流限制阈值和斜率补偿之间是否有任何关系? 在输入电压瞬态条件下、电流限制阈值发生偏移、并发生意外的断续模式。 这种现象取决于 Cslope 值。
我们可以通过电子邮件发送波形和原理图 如果您能向我们提供您的电子邮件地址、我们将不胜感激。
此致、
tateo
大家好、我通过 EVM 检查了 LM5176在降压/升压模式下的断续行为。 IC 似乎检测到 IC (降压)的电流限制。 有关详细信息、请参阅随附的文件。
我假设电流限制阈值在降压/升压模式下未发生偏移。 因此、我想确保 ICS (BUCK)和 ICS (BOOST)在降压/升压模式下是否都处于活动状态。
e2e.ti.com/.../LM5176-Hiccup-Behavior_5F00_Aug2218.pptx
此致、
tateo
您好,Youhao;
我们在 USB-C 充电器开发中遇到类似的问题、它使用 lm5175和 TPS2574A 作为控制器。 问题出在斜率信号上、 该信号显示了配置为以380kHz 运行的下图:
我们认为、这就是 MOSFET 无法 正确触发的原因、这也是我们无法在 DCDC_OUT 处获取电压的原因。
感谢 您抽出宝贵的时间、如果您能指导我们找到解决方案的过程、我将不胜感激。
谢谢!
Juan Manuel Morelli