This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:意外的断续行为

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5175, LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716164/lm5175-unexpected-hiccup-behavior

器件型号:LM5175
主题中讨论的其他器件: LM5176

您好!

我们收到了客户关于 LM5175的问题。
请帮帮我们。

[问题]
-电流限制阈值和斜率补偿之间是否有任何关系? 在输入电压瞬态条件下、电流限制阈值发生偏移、并发生意外的断续模式。 这种现象取决于 Cslope 值。

我们可以通过电子邮件发送波形和原理图 如果您能向我们提供您的电子邮件地址、我们将不胜感激。

此致、
tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tateo-San、

    感谢您和您的客户考虑使用 LM5175。

    电流限制在不同的工作模式下会发生变化。 在纯升压模式下、电流限制约为160mV pk、在升压模式下、其谷值约为80mV。 在降压/升压转换模式下、IS 限值将更改为80mV 峰值、这很可能是达到限值并触发断续模式的地方。

    为避免这种情况、有三个选项:(1)减小电流感应电阻器、(2)通过重新配置 MODE 引脚禁用间断模式、(3)更改为 LM5176。 LM5176几乎可替代 LM5175、但您确实需要更改 RT 电阻器以保持相同的频率。 如果您选择 LM5176、请按照数据表选择指南选择新的 RT 电阻器。

    要回答您的问题:阈值和斜率补偿之间没有关系。

    谢谢、
    Youhao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢您的快速支持。 我们还有其他问题。 请确认吗?

    -在转换区域、LM5176的三分频电流限制是多少?

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这方面是否有任何更新? 他们想知道 LM5176在转换区域中的电流限制行为。 很抱歉、您是否能在本周五之前向我们提供反馈? 如果您能向我们提供反馈、我们将不胜感激。

    此致、

    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我通过 EVM 检查了 LM5176在降压/升压模式下的断续行为。 IC 似乎检测到 IC (降压)的电流限制。 有关详细信息、请参阅随附的文件。

    我假设电流限制阈值在降压/升压模式下未发生偏移。 因此、我想确保 ICS (BUCK)和 ICS (BOOST)在降压/升压模式下是否都处于活动状态。

    e2e.ti.com/.../LM5176-Hiccup-Behavior_5F00_Aug2218.pptx

    此致、
    tateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、这方面是否有任何更新? 请告知我们有关 LM5176电流限制的当前状态。

    此致
    tateo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Tateo-San、

    我在过去的三周里出差。 很抱歉耽误你的时间。 与 LM5175不同、LM5176的降压模式谷值电流限制和升压模式的峰值电流限制都在降压/升压转换模式下有效。 这是我们在 LM5176中对 LM5175所做的改进之一。

    谢谢、
    Youhao Xi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Youhao;

    我们在 USB-C 充电器开发中遇到类似的问题、它使用 lm5175和 TPS2574A 作为控制器。 问题出在斜率信号上、 该信号显示了配置为以380kHz 运行的下图:  

    我们认为、这就是 MOSFET 无法 正确触发的原因、这也是我们无法在 DCDC_OUT 处获取电压的原因。

    感谢 您抽出宝贵的时间、如果您能指导我们找到解决方案的过程、我将不胜感激。

    谢谢!

    Juan Manuel Morelli