This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780EVM-021不能#39;t START

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780EVM-021, UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723960/ucc28780-ucc28780evm-021-doesn-t-start

器件型号:UCC28780

您好!

我使用的是 UCC28780EVM-021。 它工作正常、但突然不工作。 我没有更换任何元件、引脚 HVG、CS、RTZ 和 RDM 不短路或开路。 我不知道这个问题。 我要附加波形。 请帮助。 运行且 PWML 不工作。

每 九个放电时间比前八个放电时间短。

在较短的放电时间内、我们可以看到两个斜率。 您能告诉我背后的原因吗? 放电时间较短后的第一个 VDDon 点到下一个较短放电时间内的点(斜率变化点)之间测得的时间为1.18sec。 它在波形中进行了标记。

2.当 VDD 达到 VDDon 时、RUN 引脚在每个周期上都有一个小脉冲。

这显示了 HVG 引脚稳定至11V 所需的时间。

我还使用 UCC28780制造了电路。 当我等待新变压器时、直至那时、我将使用具有高初级电感(695uH)的旧变压器。 我已经根据695uH 电感计算了 RDM 和 RTZ。 我在这个电路中也面临着几乎相同的问题。 我连接的是我在电路上得到的波形。 运行且 PWML 不工作。

每三次放电时间小于第一次和第二次放电时间。 放电时间较短后的第一个 VDDon 点到下一个较短放电时间内的点(斜率变化点)之间测得的时间为1.21sec。 它在波形中进行了标记。

这显示了 HVG 引脚稳定至11V 所需的时间。

请建议我执行一些故障排除步骤。

在数据表的"7.4.10系统故障保护"和"7.4.11引脚开路/短路保护"部分中、列出了各种故障。 您能告诉我在"7.4.8启动顺序"期间检查了哪些故障吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的、

    e2e.ti.com/.../8055.Hello-Nisarg.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    正如您所说的、将有四个 PWML 脉冲来检查是否存在故障、但我已检查到没有单个脉冲出现。

    根据数据表的"7.4.10系统故障保护"部分、它可感测 CS 电压、VS 电压和 VS 电流是否存在故障。 但由于没有 PWML、我认为我不会在 CS 或 VS 引脚上获得任何信号。 我也检查了 CS 和 VS 引脚上的电压。 它为0V。

    我想问器件何时会在 NTC 引脚上查找过热故障(OTP)? 在软启动之后还是之前? 因为当 VDD 等于 VDDon 时、我在 NTC 引脚上获得一个150mV 脉冲。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nisarg、

    在 PWML 引脚上触发时、应存在针对故障进行采样的脉冲。 由于您设置了范围的时基、您可能无法在其中看到它们。

    这些脉冲将在 VDD 达到 VDD (ON)后发生。
    我不会认为这不是过热问题、因为控制器不提供任何电源。 但是、过热故障在软启动区域中处于激活状态。

    此致、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、你说得对。 当 VDD 等于 VDDON 时、我在 PWML 上获得脉冲。

    在下图(图1)中、我标记了时间1.18秒。 在该时间开始时、当 VDD 为 VDDon 时、我仅获得一个宽度为2us、幅值为5V 的 PWM 脉冲(图2)。

    图1.

    图 2.

    但是、当我检查 LO 引脚上的驱动器输出时、我会得到以下脉冲(图3)。 2us 宽度、但振幅为2V。 原因可能是什么?

    图3.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nisarg、

    如果您增加时基、您应该会看到3个针对故障进行采样的脉冲。 您只需要弄清楚哪一个。

    有一个 PDF、说明了如何根据这些 e2e 帖子中的建议检查故障。

    此致、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否发送该 PDF、说明如何检查故障?
    我无法在 e2e 帖子中找到它。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nisarg、

    我相信 PDF 可以在以下链接中找到。

    e2e.ti.com/.../Hello-Nisarg.pdf

    此致、

    Mike