您好!
我使用的是 UCC28780EVM-021。 它工作正常、但突然不工作。 我没有更换任何元件、引脚 HVG、CS、RTZ 和 RDM 不短路或开路。 我不知道这个问题。 我要附加波形。 请帮助。 运行且 PWML 不工作。
每 九个放电时间比前八个放电时间短。
在较短的放电时间内、我们可以看到两个斜率。 您能告诉我背后的原因吗? 放电时间较短后的第一个 VDDon 点到下一个较短放电时间内的点(斜率变化点)之间测得的时间为1.18sec。 它在波形中进行了标记。
2.当 VDD 达到 VDDon 时、RUN 引脚在每个周期上都有一个小脉冲。
这显示了 HVG 引脚稳定至11V 所需的时间。
我还使用 UCC28780制造了电路。 当我等待新变压器时、直至那时、我将使用具有高初级电感(695uH)的旧变压器。 我已经根据695uH 电感计算了 RDM 和 RTZ。 我在这个电路中也面临着几乎相同的问题。 我连接的是我在电路上得到的波形。 运行且 PWML 不工作。
每三次放电时间小于第一次和第二次放电时间。 放电时间较短后的第一个 VDDon 点到下一个较短放电时间内的点(斜率变化点)之间测得的时间为1.21sec。 它在波形中进行了标记。
这显示了 HVG 引脚稳定至11V 所需的时间。
请建议我执行一些故障排除步骤。
在数据表的"7.4.10系统故障保护"和"7.4.11引脚开路/短路保护"部分中、列出了各种故障。 您能告诉我在"7.4.8启动顺序"期间检查了哪些故障吗?