This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2384:TPS2384;采用 SI3402的 PD 检测

Guru**** 2496645 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2384, TPS23861, TPS2388

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723679/tps2384-tps2384-pd-detection-with-si3402

器件型号:TPS2384
主题中讨论的其他器件: TPS23861TPS2388

您好!  

 这与室温下 Si3402的 TPS2384检测问题有关。 我在论坛中发现了几个具有类似问题的主题。  

如果端口电容为0.22uF、TPS2384无法检测 SI3402BISO-EVB 模块。 我尝试减小电容并再次对其进行测试。

我发现检测脉冲的上升时间将直接影响 SI3402的检测。 为了检测 SI3402、上升时间似乎需要长于2.6ms。

我能不能知道 TPS2384发生了什么导致这个问题、建议使用什么电容值来解决这个问题?  

链接:  

https://e2e.ti.com/support/power_management/power_interface/f/204/t/532291?TPS2384-can-not-find-a-valid-PD

https://e2echina.ti.com/question_answer/analogue/power_management/f/24/t/112946 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Joseph、

    TPS2384的端口电容应为220nF–470nF。 当您改变端口电容时、您是否更改了 PSE 侧或 PD 侧的端口电容? TPS2384要求最低220nF、以确保系统稳定性。 谢谢。

    此致、
    一分钱
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Penny:

    我更改了 PSE 侧的端口电容。 因此、我应该增大端口电容而不是减小。 您是否具有可与 Si3402评估模块配合使用的特定电容值? 由于此检测问题是已知问题,您是否已建议解决此问题的解决方案?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph、

    除了 Penny 持续提供的技术支持-努力使 TPS2384发挥最佳性能之外、我还建议您在下一个设计周期中考虑改用 TPS23861或 TPS2388。

    TPS2384是一款较旧的器件、TPS23861和 TPS2388均可提供更好的技术支持和设计工具。

    感谢您关注德州仪器的 PoE 产品、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Joseph、

    对于另一个 TPS2384检测问题、它仅在客户一侧的高温下发生、但我们不会在工作台上重现此问题。 TPS2384EVM 与我们客户的 IP 摄像机搭配使用时效果良好、内部采用了 SI3402。 PD 侧的端口电容是多少? 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Joseph、我们上次听到您的声音已经有一段时间了。

    此问题是否已解决或您是否需要其他帮助? 如果我们在本周(9/14)结束之前没有收到您的反馈、我将假定此事已结束。

    感谢您关注德州仪器的 PoE 产品、