请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS2384 主题中讨论的其他器件: TPS23861、 TPS2388
您好!
这与室温下 Si3402的 TPS2384检测问题有关。 我在论坛中发现了几个具有类似问题的主题。
如果端口电容为0.22uF、TPS2384无法检测 SI3402BISO-EVB 模块。 我尝试减小电容并再次对其进行测试。
我发现检测脉冲的上升时间将直接影响 SI3402的检测。 为了检测 SI3402、上升时间似乎需要长于2.6ms。
我能不能知道 TPS2384发生了什么导致这个问题、建议使用什么电容值来解决这个问题?
https://e2echina.ti.com/question_answer/analogue/power_management/f/24/t/112946