Other Parts Discussed in Thread: TPS63031
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TPS63031大家好、
客户在其项目之一中需要降压/升压转换器。 要求详情如下。
输入电压:1.8V 至6V
输出电压:3.3V
输出电流:最大60mA
它是电池供电设备。 请建议使用低成本降压/升压转换器或任何其他方法来实现此设计。
感谢您的支持。
此致、
Praveen GD