This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 降压/升压转换器

Guru**** 2949900 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS63031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722251/require-buck-boost-converter

主题中讨论的其他器件:TPS63031

大家好、

客户在其项目之一中需要降压/升压转换器。 要求详情如下。

输入电压:1.8V 至6V

输出电压:3.3V

输出电流:最大60mA

它是电池供电设备。 请建议使用低成本降压/升压转换器或任何其他方法来实现此设计。

感谢您的支持。

此致、

Praveen GD

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、您好!

    将使用哪种电池? 5.5V 的最大输入电压是否可接受? 在这种情况下、您可以考虑使用 TPS63031。

    是否存在任何其他限制、例如封装或额外功能?

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、您好!

    客户是否提供任何更新? 请向我们提供有关使用过的电源的一些信息。 我想知道它为什么会上升到6V、同时又下降到1.8V。

    此致、
    Brigitte
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Praveen、您好!

    TPS63031是否适合该应用? 您对我们的源有什么看法吗?

    此致、
    Brigitte