大家好、
目前、我使用的是 TPS65150器件、我已将其设计为可获得该器件
AVDD=9.6V
VGH = 18V
VGL=-6V
VCOM=3.3V
我能够正确地获取所有电压。
但是,当我根据公式修改 VGH 的电阻值以使 VGH =21V 时,我不会获得该电压。
即使 Vcom 未正确获得、其预期电压也是3.3V、但我得到的单位是毫伏。
但是当我更改电阻器值时,我将获得 VGL=-7.8V。
我无法说明问题是什么,请您提出建议。
我已附上原理图供您参考。
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
目前、我使用的是 TPS65150器件、我已将其设计为可获得该器件
AVDD=9.6V
VGH = 18V
VGL=-6V
VCOM=3.3V
我能够正确地获取所有电压。
但是,当我根据公式修改 VGH 的电阻值以使 VGH =21V 时,我不会获得该电压。
即使 Vcom 未正确获得、其预期电压也是3.3V、但我得到的单位是毫伏。
但是当我更改电阻器值时,我将获得 VGL=-7.8V。
我无法说明问题是什么,请您提出建议。
我已附上原理图供您参考。
此致、
您好 Karthik、
您提到:" 无论负载如何、IC 都会被加热至85°C 至90°C 左右的极高温度"
这样、您是否意味着当没有负载连接到电源轨(即没有 LCD 显示屏)时 、IC 仍会变热? 这会非常奇怪。
电压轨上必须有大电流才能使 IC 像这样加热。
我不确定是什么导致它变热、但我建议测量 VGH、VGL AVDD 电源轨和输入电源 Vin 上的电流、以确定电流的流动位置、并查看调试过程中的下一个步骤。
如果您认为这有助于进一步调试、请随时分享您的观察/测量结果。
此致、
辽卡特