This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:如何在不改变2开关解决方案拓扑的情况下获得更高的电压

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5170-Q1, LM5170, UCC27712

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719493/lm5170-q1-how-to-get-higher-voltages-without-changing-the-topology-of-2-switch-solution

器件型号:LM5170-Q1
主题中讨论的其他器件: LM5170

尊敬的专家:

我想 开发一个使用来自 LM5170-Q1 IC 的单通道的双向直流/直流转换器。  我已经注意 到、LV 侧和 HV 侧的电压分别限制为60V 和85V。  

低压蓄电池侧有一个48V 的总线轨、高压侧有一个大约200V 的总线轨。  

什么限制了 IC 的较低电压?  是否可以在 IC 周围添加其他组件以实现高电压?  我需要 传输的功率 为1.2KW。

是否可以使用高侧驱动器来移动 HO1和 LO1并使用运算放大器来生成 CSA 1和2信号? 我还能做什么吗?

非常感谢

阿特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、阿特迪斯、

    您是否不需要针对此应用进行隔离?

    有许多外部电路允许 HV 电压轨在85V 以上工作(请注意绝对最大电压为95V)。

    可以添加一个外部栅极驱动器来驱动 MOSFET。
    -这将限制栅极驱动器看到高电压。

    2.需要保护 VIN 引脚。
    这可以通过电阻分压器、二极管钳位或外部电源来完成。 请注意、这将影响 OVPA 电压设置

    关于低电压轨、

    48V 电池的最大电压是多少?
    -如果它高于 CSAx 和 CSBx 引脚的绝对最大额定电压、由于所需的外部组件数量、LM5170可能不是最佳解决方案。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、感谢您的宝贵意见。

    不需要隔离、因为电池端子不可接触。

    要添加高侧驱动器、似乎我还需要生成一个浮轨来为高侧驱动器 IC 供电。 还有其他方法吗? LM5170能否安全驱动2个栅极驱动变压器?

    CHB1有什么作用(0.22uF)?

    如何保护输入电压? VIN 用于感应、但其仅为10R、因此分压器接地将消耗大量功率。 为什么这么低? 此外、我无法生成该电压、因为我需要它来感应高压以进行电压控制。 我可以使用齐纳二极管来简单地释放大部分电压吗?

    电池电压预计为36-48V。 HV 总线的最大电压也为200-250V 最高电压增益为250/36 = 7、其高转换比升压。

    似乎最佳架构是串联使用其中的2个降压升压转换器、以使损耗更优化/更高效。 这是第二个通道可能进入或仅使用2个独立的 LM5170的地方。 我可能不需要针对中间电压使用单独的电压环路?

    最坏情况

    36V ---- >升压---(126V)-->升压---- >250V
                                   
     
     
    最佳情况

    48伏---- >升压---(126V)--- >升压--- >200V

    这是 一个使用1或2个电感器的2或4开关解决方案。  我不知道还有其他更好的解决方案。

    非常感谢

    阿特


     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、阿特迪斯、

    高侧栅极驱动器可以只使用自举电容器。 大多数情况下、这些栅极驱动器采用 H 桥配置。 高侧和低侧组合。 可以使用栅极驱动变压器、但如果出现问题、它实际上只是另一个要调试的电路。

    CHB1是自举电容器。 它为高侧栅极驱动器提供能量。 当低侧开关将开关拉至接地时、电容通过二极管充电。

    VIN 引脚用于监控 OVPA 并提供电压来提供斜坡信号。 VIN 引脚也可由外部供电。 OVP 电路可在外部实现。 改变斜坡电压将略微改变控制环路、但我可以帮助解释它的功能。 实际上没有太大的变化。

    由于 LV (48V 电池)仅上升至48V、因此可以使用内部电流感应放大器、没有问题。

    级联是一种可能性,但会有更多的组件。 我认为要实现1.2kW、实际需要多相设计。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    您是否有可用于栅极驱动器的示例 IC?

    为什么建议 Vin 仅为10-20R?  

    COMP 引脚也使用 VIN、因此如果我从外部提供 Vin、在升压模式下可以使用什么电压调节机制? 您能解释一下环路中的变化吗?

    我 认为级联可以提供更好的总体架构、因为我可以使用接近50%的占空比、并且需要具有更好 Rdson 和栅极电荷的更低电压开关。  否则、交错会对高  占空比的差动同步高电压开关施加应力。  

    通过级联、如何解决电流感应问题? 使用运算放大器?

    PWM 的最大频率限制是100k 还是500K?

    最恰当的考虑

    阿特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、阿特迪斯、

    首先、 有关高电压驱动器、请参阅 www.ti.com/.../ucc27712。

    但是、对于此类应用、我不建议使用 LM5170、因为当 VIN=48V 时、我们建议斜坡峰值为5V。 对于200V HV、这将使斜坡达到25V、远超过 COMP 引脚额定值。

    要回答您的其他问题:此外、为了避免外部电流感应的复杂性、我们最好使用内部电流感应、因此不建议使用级联方法。

    最大频率为500K、这正是我们的特征。 这并不意味着它无法超越。

    谢谢、
    Youhao