This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP55281:Vout &gt、Vin 和脉冲跳跃运行

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722677/lp55281-operation-with-vout-vin-and-pulse-skipping

器件型号:LP55281

您好!

我的客户有以下问题:

我们使用 L55281 LED 驱动器生成4.0V 输出、输入电压范围为3.4V 至4.35V。 我对此有一些疑问。

1. 对于高于4V 的电压、我了解稳压器 PWM 降至0%占空比、电流流过二极管。 因此、在空载条件下、Vout 主要等于 Vin、并且随着电流开始流动、Vout 将是低于 Vin 的二极管压降。 这是我的理解–所以如果我错了,请纠正我的错误。

我们 的固件未设置 EN_Autoload 位。 我在阅读数据表时有点困惑,但如果未设置此位,这是否意味着我们在3.5V 至4V 的脉冲跳跃模式下运行? 我们使用82k 作为 IRT、开关频率为2MHz。

3. 您是否有描述脉冲跳跃工作原理的文档? 我正在尝试了解在该模式下运行会如何影响增益裕度和相位裕度的频域稳定性测量。

谢谢、

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chuchen、
    我能知道您的客户是谁吗? 什么是终端应用?
    如果有任何机密信息、请发送电子邮件至 Rosley-ge@ti.com
    谢谢、
    BRS、
    罗斯利
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chuchen、

    对于升压拓扑、不会重新要求使用高于 Vout 的 Vin。

    如果 EN_Autoload 位为0、则禁用有源负载。 然后、在极轻负载时、当输入和输出电压彼此非常接近时、会发生脉冲跳跃。

    我们没有介绍脉冲跳跃的其他文档。

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    您能否详细说明为什么不建议 Vin 高于 Vout?

    我知道开关占空比将降至0、二极管将正向导通。 这是唯一的原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Patrick、

    正确、在这种情况下"当 VIN 上升到高于 VOUT + V肖 特基时、VOUT 开始跟随 VIN 电压上升、从而 VOUT = VIN–V肖 特基。" 从数据表中可以看到:

    谢谢。

    此致、

    Kenneth