您好!
我的客户有以下问题:
我们使用 L55281 LED 驱动器生成4.0V 输出、输入电压范围为3.4V 至4.35V。 我对此有一些疑问。
1. 对于高于4V 的电压、我了解稳压器 PWM 降至0%占空比、电流流过二极管。 因此、在空载条件下、Vout 主要等于 Vin、并且随着电流开始流动、Vout 将是低于 Vin 的二极管压降。 这是我的理解–所以如果我错了,请纠正我的错误。
我们 的固件未设置 EN_Autoload 位。 我在阅读数据表时有点困惑,但如果未设置此位,这是否意味着我们在3.5V 至4V 的脉冲跳跃模式下运行? 我们使用82k 作为 IRT、开关频率为2MHz。
3. 您是否有描述脉冲跳跃工作原理的文档? 我正在尝试了解在该模式下运行会如何影响增益裕度和相位裕度的频域稳定性测量。
谢谢、
Chuchen