请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ40Z50-R2 主题中讨论的其他器件: BQ40Z50、 BQ40Z80、 BQSTUDIO

在步骤7中 、是否对电池的充电电流有一些要求。 我在某些材料中看到0.5C、但我们的快速充电设计为1C。 电池规格还需要1C。 这对学习有影响吗?
2.在步骤11中,如果在步骤10之后更新状态的结果已经为0x0E。 那么、是否无需执行第11步。
3.当我使用 bq40z50-R2进行化学 ID 学习时、更新状态已为0x05、Qmax 已更新、在学习周期之前 、我 是否需要手动将更新状态更改为0x04?
4. 产品出厂后、 是否需要 启用更新状态(位2):Impedance Track 监测和寿命更新? 手动 设置以上更新状态= 02意味着要关闭 IT 算法? 但我记得 论坛中有人说过、在将 senc 文件烧写到新 IC 后、仍然需要校准、测试和 gauge _EN。 这是否意味着更新状态再次更改为04? 那么、手动将更新状态更改为02的目的是什么?