This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780EVM-002:连接到电源时无法启动

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780EVM-002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723935/ucc28780evm-002-unable-to-start-up-when-connected-to-power

器件型号:UCC28780EVM-002

我对反馈电流(IFB)有疑问、从数据表中我不清楚 IFB 应该介于0-75uA 之间。 在我不了解的 Vout 值、IFB 值应是多少。 例如、如果标称输出为20V、那么在20V 时、反馈电流应该是50uA、75uA 或0uA、或者什么? 在 IFB 的确切值处、控制单元将根据需要考虑输出? 请帮我处理此查询。

您能否详细介绍 RDM 和 RTZ 的范围? 如数据表中的以下说明所述,电流过小,过大,您能指定限制吗? 此外、检查引脚开路或短路情况的电压电平是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Nisarg、

    您的主题为“UCC28780EVM-002:连接到电源时无法启动”,是否正确? 您正在询问有关器件操作的问题、您应该考虑更改该操作。

    图23显示了控制律在 X 轴上应具有 IFB。 在 IO (OPP)时、IFB 电流应为0uA、在 IO = 0A 时应为75uA。 我必须向系统工程师询问有关 IFB 的其他要点、然后返回给您。

    关于 RDM 和 RTZ 电阻器范围、我还需要询问系统工程师。

    此致、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Nisarg、

    我将与设计工程师讨论 RDM 和 RTZ。 他说、如果您设计的应用功率介于5W 和150W 之间、则在触发开/短路引脚保护方面不应有任何问题。

    关于 IFB 电流如何随控制律变化、我与系统工程师讨论了这一点。 请参阅数据表的图23。

    在 IO 最大值时、IFB≈0uA

    AAM、IFB 25uA 至0uA

    ABM、IFB≈25uA 至35uA

    LPM、IFB≈48uA 至35uA

    SBP、IFB≈75uA 至48uA

    IO = 0A、IFB≈75uA

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    感谢你的帮助。