请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28780EVM-002 我对反馈电流(IFB)有疑问、从数据表中我不清楚 IFB 应该介于0-75uA 之间。 在我不了解的 Vout 值、IFB 值应是多少。 例如、如果标称输出为20V、那么在20V 时、反馈电流应该是50uA、75uA 或0uA、或者什么? 在 IFB 的确切值处、控制单元将根据需要考虑输出? 请帮我处理此查询。
您能否详细介绍 RDM 和 RTZ 的范围? 如数据表中的以下说明所述,电流过小,过大,您能指定限制吗? 此外、检查引脚开路或短路情况的电压电平是多少?