This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2621:LM2621MM、未获得10V 输出

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61088

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719331/lm2621-lm2621mm-not-getting-10v-output

器件型号:LM2621
主题中讨论的其他器件:TPS61088

我想将3.7V-5V 输入转换为10V 输出。 我准备了一个电路,但没有得到10V。 输出电压为 4.88v 而不是10V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    VDD 引脚具有5V 的最大电压限制。 因此、您无法将组同步切换直接连接到 VDD。 您可以使用4.9V 齐纳二极管为 VDD、EN 和 BOOT 生成电压。

    2.负载电流是多少? 您只是在 PC 中进行仿真还是在工作台上进行测试? 如果是测试结果、请提供关键波形、例如 SW、电感器电流、Vin。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    我们的要求是从单节锂 电池的输入源产生10V (700mA)电流。 我们在 PCB 上测试了稳定电压为4.88v 的原理图。 我们需要从微处理器侧获得用于使能芯片的1.8V 逻辑信号。

    请您为我们的规格提供合适的原理图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ashish、您好!

    您可以使用 TPS61088。 它是一款具有使能功能的完全集成式同步升压转换器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    主席先生,
    您能否提供10V 的最终原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    请参阅以下原理图。 10V@700mA 由 TPS61088生成。

    您可以使用 TI webench 工具来运行仿真。