This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC256304:评估了 UCC256304、占空比不是50%。

Guru**** 2867040 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC25630-1EVM-291, UCC256304

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/716021/ucc256304-ucc256304-was-evaluated-duty-cycle-was-not-50

器件型号:UCC256304
主题中讨论的其他器件:UCC25630-1EVM-291

尊敬的支持成员:

我的客户使用了 UCC 256304。


尽管它是使用 UCC25630-1EVM-291的双通道输出进行评估的、
占空比不是50%。


问题1.
原因是什么?

问题2.
我应该在哪里检查?

规格条件
输入电压:140V

输出电压1:12V
输出电流1:3A

输出电压2:60V
输出电流3:1A


最恰当的考虑。
Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    感谢您关注 UCC256304。 您可以分享您的原理图吗? 您还能捕获 FB、LO 和 HO-HS 的波形吗?

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:

    非常感谢您的回复。

    我确认客户原理图和波形、但是
    我可以提出问题吗?

    您是否会教授检查 VFB 电压波形的原因?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bob:

    如果 FB 信号不稳定、则内部 VTH 和 VTL 可能会在开关周期的中间发生变化、这看起来像是不相等的脉冲宽度。

    此致、

    本·洛夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough

    非常感谢您的快速回复。

    我将确认客户原理图和波形。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough


    我向私人地址发送了一封邮件。
    可以检查一下吗?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    由于这已转到电子邮件、我将继续并关闭此主题。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:

    非常感谢您的回复。


    我向私人地址发送了一封邮件。
    可以检查一下吗?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:

    非常感谢您发送邮件。

    我已发送您的私人电子邮件添加问题。
    您可以检查问题吗?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:

    非常感谢您发送邮件。

    我发送了您的私人电子邮件添加问题和波形。
    您可以检查问题吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我给你发了一封电子邮件。 如有任何其他问题、请向我发送电子邮件。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:

    非常感谢您的回复。

    我将对其进行反馈。


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:

    非常感谢您发送邮件。

    我发送了您的私人电子邮件添加问题和波形。
    您可以检查问题吗?


    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    我给你发了一封电子邮件。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:

    非常感谢您的回答。

    我发送了您的私人地址添加问题。

    可以检查一下吗?

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 Bob

    我给你一个回复。

    此致、
    本·洛夫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Benjamin Lough:

    非常感谢您的回答。

    我将对其进行反馈。

    最恰当的考虑。
    Bob Lee。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Bob:

    由于这已转到电子邮件、我将继续并关闭此主题。 我们可以通过电子邮件继续讨论这一点。

    此致、
    本·洛夫