主题中讨论的其他器件:UCC25630-1EVM-291、
尊敬的支持成员:
我的客户使用了 UCC 256304。
尽管它是使用 UCC25630-1EVM-291的双通道输出进行评估的、
占空比不是50%。
问题1.
原因是什么?
问题2.
我应该在哪里检查?
规格条件
输入电压:140V
输出电压1:12V
输出电流1:3A
输出电压2:60V
输出电流3:1A
最恰当的考虑。
Bob Lee。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的支持成员:
我的客户使用了 UCC 256304。
尽管它是使用 UCC25630-1EVM-291的双通道输出进行评估的、
占空比不是50%。
问题1.
原因是什么?
问题2.
我应该在哪里检查?
规格条件
输入电压:140V
输出电压1:12V
输出电流1:3A
输出电压2:60V
输出电流3:1A
最恰当的考虑。
Bob Lee。