主题中讨论的其他器件: TPS65150
尊敬的:
我们的客户使用 TPS65150-Q1、但我们发现如果 R209 29.4k 欧姆变为39.2、VDDA 输出电压为3V、而不是9V。
但我们只需将 R209 39.2k Ω 更改为29.4K Ω、输出电压为12v、它是`s Ω。
为什么我们将 R209 29.4K 欧姆更改为.39.2k 欧姆 输出为3V?
如有任何建议、请告知我。
谢谢、
此致、
劳伦斯。
原理图 如下所示:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的:
我们的客户使用 TPS65150-Q1、但我们发现如果 R209 29.4k 欧姆变为39.2、VDDA 输出电压为3V、而不是9V。
但我们只需将 R209 39.2k Ω 更改为29.4K Ω、输出电压为12v、它是`s Ω。
为什么我们将 R209 29.4K 欧姆更改为.39.2k 欧姆 输出为3V?
如有任何建议、请告知我。
谢谢、
此致、
劳伦斯。
原理图 如下所示:
您好!
当电压设置为更低的9.49V 时、升压功能似乎正在关闭。 升压关断的可能原因是、在较低的升压输出电压(9.49V)下、VGH 可能无法实现调节。 升压输出电压是正负电荷泵的输入电源电压、如果 VGH/VGL 在 FDLY 设定的延时时间内未实现调节、器件将关断。 您可以通过移除 C201并放置一个零欧姆电阻器来验证这一点、从而将 FDLY 引脚短接至 VIN2网络、并查看升压是否不再关断。
此致、
辽卡特