Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCEDV
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 GPCCEDV
您好!
我目前正在使用 BQ76940EVM、 EV2300 和最新 的 BqStudio 版本(1.3.86.3)。
当我通过电池组放电时、SoC 和剩余的电容会下降、
例如、从80%到7%、电压仍然显示正确。
有时、在复位2秒后一切都正常、然后再次失败、但也会发生 SoC 在下降后永久错误、我必须使用默认固件对其进行编程才能再次获得正确的值。
充电过程中也会发生这种情况(高达100%)。
我目前尝试对 GPC 电池组进行测试、但无法完成放电测试、因为 by76940会在某个点停止测试。
我的电池组具有10节串联电池、其最大电压为42V、最小电压为25V
我正在运行的测试:25度、2.9 A 恒定放电。 当电池组达到33V 时、放电停止。
您是否知道问题是什么以及如何完全放电电池组?
我附加了一个包含日志和 gg 文件的 zip 文件。