This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940EVM:bq78350 SOC 在某个点上出现压降

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, GPCCEDV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723981/bq76940evm-bq78350-soc-drop-at-some-point

器件型号:BQ76940EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOGPCCEDV

您好!

我目前正在使用 BQ76940EVMEV2300 和最新 的 BqStudio 版本(1.3.86.3)。

当我通过电池组放电时、SoC 和剩余的电容会下降、

例如、从80%到7%、电压仍然显示正确。

有时、在复位2秒后一切都正常、然后再次失败、但也会发生 SoC 在下降后永久错误、我必须使用默认固件对其进行编程才能再次获得正确的值。

充电过程中也会发生这种情况(高达100%)。

我目前尝试对 GPC 电池组进行测试、但无法完成放电测试、因为 by76940会在某个点停止测试。

我的电池组具有10节串联电池、其最大电压为42V、最小电压为25V

我正在运行的测试:25度、2.9 A 恒定放电。 当电池组达到33V 时、放电停止。

您是否知道问题是什么以及如何完全放电电池组?

我附加了一个包含日志和 gg 文件的 zip 文件。

e2e.ti.com/.../ti_2D00_files.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有几乎相同的问题:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您附加 gg 和日志文件。 我会检讨这些建议,并於明日作出回覆。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我查看了您的日志和.gg 文件。 下跳至7%表示其中一个电池电压低于 EDV2电压阈值。 对于您的配置、似乎在3500mV 时发生这种情况。

    您是否在 bqStudio 中运行电压校准并为您的器件加载了正确的化学 ID? 这对于初始化正确的电压曲线以进行监测非常重要。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还注意到、在您的 gg 文件中、应设置 EDV_CMP。 否则、它将使用3500mV 的固定 EDV2默认电压。 如果您的电池不正确、您将看到 SOC 太早降至7%。

    您可能还需要关注另一个用户正在调试类似问题的主题:
    e2e.ti.com/.../723974

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    更换 EDV2后放电正常、但现在无法识别电池何时为空... 当我的电池测试仪(数字化仪)已经达到电池组的最小值(29V)时、它在33545 mV (20% SOC)时停止。 它似乎再次是错误的值。

    我进行了校准并在 bqstudio 中选择了 chemID。 我正在使用 Samsung SDI INR18650-29E 2G81、并选择了化学 ID 1737。 我将 EDV_CMP 位设置为1并将 EDV2更正为3299。我还必须更改 EDV0和 EDV1吗? 我不知道它们是什么意思。

    是否可以获得 bqstudio 用于化学 ID 1737的 OCV 曲线? 曲线看起来与我使用的曲线不同、但如果 我从 bqstudio 获得曲线、我可以使用这个进行计算。

    我是否可以对 GPC 包装器使用测试、即使测试错误?

    我再次附加日志和 gg 文件。

    此致、

    安娜

    e2e.ti.com/.../Test_5F00_1.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anna、

    感谢您发送新的日志和 gg 文件。 我将在明天之前仔细研究这些问题并作出答复。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anna、

    我认为问题是电池没有充满电、充电过程中出现故障导致电池停止。 在充电停止之前、其中一个电池电压显示测量值从之前的值上升了2V 至6V。 与电池的连接是否可能受到影响、因为这些读数似乎是错误的?

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    我已经注意到了这个问题并解决了这个问题。 单节电池上的电压跳转问题是由电池平衡引起的。 在我禁用 CB 后、此问题不再发生。 但我之前解释过的问题仍然是一样的。 即使电池充满电、SOC 在放电结束时也是错误的、在放电结束时也是完全错误的 复位后、SOC 是完美的。

    此致

    安娜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anna、

    一旦您能够毫无问题地执行完整的充电和放电周期、下一步是收集日志并使用 GPCCEDV 工具获取优化的 CEDV 监测参数。 但是,我想确保没有其他问题仍然存在,因为这一步骤可能会很耗时。 您能否向我发送故障状况已解决的最新日志?

    谢谢、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    已附加当前日志文件、感谢您查看。 现在、完全充电和放电工作正常。 GPC Packer 仅需要放电日志、或者? 如果您想知道电压值为何略高于最大电压(42V)、原因是器件未能完全正确检测到电压。

    您能否同时查看我的 EDV 值并告诉我它们为什么不被使用? 我再次禁用了 EDV_CMP。 我知道在发送 GPC 日志文件后、我将从 TI 获得计算值、但最好知道原因。

    此致

    安娜

    e2e.ti.com/.../Test_5F00_ti.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Anna、

    是的、GPC Packer 仅需要放电日志。 我认为您已准备好收集 GPC 工具的日志文件。

    对于日志文件、最好将放电电至低于系统终止电压~100mV、以便收集更多曲线数据。 当您为 GPCCEDV 工具创建 config.txt 文件时、您将设置实际的系统终止电压。 对于"高"放电率、您将需要为系统选择最高预期电流(因此、如果您预计高达4A 峰值、则需要使用4A 放电)。 您可以在此处查看完整说明: http://www.ti.com/tool/GPCCEDV

    此致、
    Matt